DOCA0189IT–05

Installazione del coprimorsetto con barre di accoppiamento

Con le barre di accoppiamento, il coperchio posteriore del coprimorsetto non può essere installato. È possibile utilizzare i coperchi per capocorda opzionali LA9G3707 o LA9G4707 per migliorare l'isolamento delle barre di accoppiamento.
  1. Posizionare e inserire le barre di accoppiamento sui morsetti di alimentazione del contattore.
  2. Posizionare e inserire i capocorda verso l'interno sui morsetti di alimentazione del contattore.
  3. Inserire e serrare le viti alla coppia corretta.

    Contattore

    Tipo di viti

    Coppia

    LC1G115–225

    Chiave a brugola

    18±1,8 N m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265–500

    Esagono interno

    35±3,5 N m (310±31 lb-in)

    LC1G630–800

    Esagono interno

    58±5,8 N m (513±51.3 lb-in)

  4. Installare il coperchio frontale del coprimorsetto.
  5. Inserire e serrare le viti alla coppia corretta per bloccare il coperchio frontale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.