2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportamiento de fallo y descarga

Puede desbloquear esta función de forma individual para cada canal de conmutación. Se define el comportamiento de la salida de conmutación en caso de caída de tensión de bus / vuelta de la tensión de bus y la descarga de aplicaciones.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Comportamiento de fallo y descarga

– Ajustes de seguridad y alarma

Comportamiento de fallo y descarga

Bloqueado

Desbloqueado

 

Estado del relé ante caída de tensión en el bus

Ninguna reacción

Accionado

No accionado

   

Estado del relé ante vuelta de tensión al bus

Como antes de la caída de tensión de bus

Accionado

No accionado

   

Estado del relé al finalizar descarga

Como antes de descarga

Accionado

No accionado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?