2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorité

La fonction de sécurité est un objet de groupe de 1 bit possédant la priorité maximale. Cela signifie que cet objet est prioritaire sur les objets de groupe suivants :

Objet d’alarme / Objet de verrouillage / Objet de priorité Priorité des fonctions pour la commutation

Objet entrée logique

Objet de scénario

Objet de commutation central

Objet escalier fixe / escalier variable

Objet commutateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?