2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement du relais après une coupure de tension du bus

Si la tension du bus tombe au-dessous de 18 V, le relais peut être commuté à un état paramétré. L’état du relais peut être défini comme actionné ou non actionné, ou rester dans l’état qu’il avait avant la coupure (Aucune réaction). En même temps, la position de commutation actuelle du relais est enregistrée dans l’appareil.


Réglages possibles :

Aucune réaction :
Le contact de relais reste inchangé dans sa position actuelle. Si des fonctions de durée (fonction de durée d’éclairage d’escalier, temporisation on, temporisation off) sont actuellement actives, elles sont annulées.

Actionné :
Dans le cas d’un contact normalement ouvert, le relais est fermé ; dans le cas d’un contact normalement fermé, le relais est ouvert. Les fonctions de durée d’exécution sont désactivées.

Non actionné :
Dans le cas d’un contact normalement ouvert, le relais est ouvert ; dans le cas d’un contact normalement fermé, le relais est fermé. Les fonctions de durée d’exécution sont désactivées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?