2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportamiento del relé tras volver la tensión de bus

En el caso de la vuelta de la tensión de bus, el relé puede adoptar un estado parametrizado.


Ajustes posibles:

  • Paro: el accionamiento se detiene inmediatamente.

  • Subir: el accionamiento se desplaza a la posición superior.

  • Bajar: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior.

  • Ir a la posición: el accionamiento se desplaza a la posición definida para la altura y la lama (sólo para persiana).

  • Como antes de la caída de tensión de bus: Con el parámetro "Como antes de la caída de tensión de bus", el relé adopta el estado que se guardó en el dispositivo en el momento de la caída de tensión de bus. Se sobrescriben todas las conmutaciones manuales subsiguientes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?