2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Scénarios

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Volet roulant

Réglages express pour volets roulants

Scénarios

Désactivé

Activé

Réglages scénarios

Réglages scénario

 

Nombre de scénarios requis

1 (1-16)

   

Remplacer les valeurs de scénario dans l’actionneur pendant le téléchargement

Désactivé

Activé

   

Durée de temporisation pour le traitement du scénario (0...255, unité = 100 ms)

0

   

Scénario 1 (1-16)

Désactivé

Activé

   

 
   

Description scénario 1

 
   

Adresse scénario 1 (0-63)

Dépendant : Réglages généraux pour les scénarios

Adresse scénario 0 - 63

   

Adresse scénario 1 (1-64)

Dépendant : Réglages généraux pour les scénarios

Adresse scénario 1-64

   

Hauteur scénario 1 en %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?