2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Durée d’éclairage d’escalier variable

Avec Durée d’éclairage d’escalier variable, une durée entre 0 s et 65 535 s est définie via l’objet Escalier variable (durée DPT 7.005 2 octets (s)), par exemple à l’aide d’un bouton. Cela vous permet de préciser la durée de l’éclairage d’escalier à partir de différents endroits en fonction de la situation souhaitée.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Durée d’éclairage d’escalier variable

– Réglages de durée

Arrêt manuel

Activé

Pas actif

 

Prolongation

Non déclenchable

Possibilité de déclenchement

Se déclenchant à la valeur supérieure

Se déclenchant et s’ajoutant

   

Nombre max. d’additions

2 (2-5)

 

Nombre de préavertissements

0 (0-5)

 

Avertissement (5 à 255, unité = 1 s) avant la fin

20 (5-255)

   

Astuce : la durée d’éclairage d’escalier doit être supérieure ou égale à la durée de démarrage du pré-avertissement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?