2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Réponse d’état

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Réglages express pour stores / volets roulants

 

État hauteur

Activé

Désactivé

   

État lamelle (pour stores uniquement)

Activé

Désactivé

   

État déplacement

Activé

Désactivé

Chaque canal de store peut fournir des réponses d’état différentes, selon la façon dont il est activé. Les objets de groupe de réponse d’état sont disponibles et peuvent être désactivés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?