DOCA0189IT–05

Protezione da sovraccarico dell'invertitore

La protezione da sovraccarico termico del motore in un invertitore può essere fornita da un relè di sovraccarico TeSys Giga. Il valore nominale del relè di sovraccarico termico è uguale a quello dei contattori.

Il relè di sovraccarico termico può essere montato in modo standalone e collegato tra i terminali dello statore del motore e i contattori.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?