DOCA0189ES–05

Protección frente a sobrecargas de inversión

La protección frente a sobrecargas térmicas del motor en un inversor se proporciona mediante un relé de sobrecarga TeSys Giga. La clasificación del relé de sobrecarga térmica es la misma que la de los contactores.

El relé de sobrecarga térmica puede montarse de manera independiente y conectarse entre los terminales del estátor del motor y los contactores.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.