DOCA0189DE–05

Überlastschutz des Reversers

Der thermische Überlastschutz des Motors in einem Reverser kann durch ein TeSys Giga-Überlastrelais gewährleistet werden. Die Nennleistung des thermischen Überlastrelais entspricht der Nennleistung der Schütze.

Das thermische Überlastrelais kann eigenständig montiert und zwischen den Motorstator-Klemmen und den Schützen angeschlossen werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?