DOCA0189ES–05

Instalación del contactor LC1G115-225 y el relé de sobrecarga en la placa

Después de montar el contactor LC1G115-225 y el relé de sobrecarga LR9G115-225 (consulte Procedimiento de montaje), realice el siguiente procedimiento para montar el conjunto en la placa:

  1. Perfore 6 orificios en la placa. Diámetro máximo del orificio: 6 mm (0,23 in)

    NOTA: Para simplificar el montaje, descargue las plantillas de perforación JYT1902701 en el sitio web www.se.com.
  2. Inserte diagonalmente los dos tornillos cortos (A) en la mitad de la placa y apriételos con un destornillador PH2 al par correspondiente.

  3. Coloque el contactor y el relé de sobrecarga en las cabezas cortas de los tornillos.

  4. Inserte diagonalmente los dos tornillos largos (B) a través del contactor y utilice otros dos tornillos para fijar el relé de sobrecarga. A continuación, apriételos al par correspondiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?