DOCA0189IT–05

Installazione combinata di contattore LC1G115-225 e relè di sovraccarico su piastra

Dopo aver assemblato il contattore LC1G115-225 e il relè di sovraccarico LR9G115-225 (vedere Procedura di assemblaggio), eseguire la procedura indicata per montare il gruppo sulla piastra:

  1. Praticare 6 fori nella piastra. Diametro massimo del foro: 6 mm (0.23 in.)

    NOTA: per facilitare il montaggio, è possibile scaricare gli schemi di foratura JYT1902701 dal sito Web www.se.com.
  2. Inserire le due viti corte (A) a metà diagonalmente sulla piastra e serrare le viti con un cacciavite PH2 alla coppia corretta.

  3. Posizionare il contattore e il relè di sovraccarico sulle teste delle viti corte.

  4. Inserire diagonalmente le due viti lunghe (B) attraverso il contattore e altre due viti per fissare il relè di sovraccarico, quindi serrarle alla coppia corretta.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.