DOCA0189ZH–05

LC1G115–225 接触器和过载继电器装配到板上

组装了 LC1G115–225 接触器和 LR9G115–225 过载继电器(请参阅 装配过程)之后,按照以下步骤将此组件安装到板上。

  1. 在板上钻 6 个孔。最大孔径:6 mm (0.23 in.)

    注: 为便于安装,可从 www.se.com 网站下载钻孔模板 JYT1902701。
  2. 沿对角线方向插入两个短螺钉(A),用PH2螺丝刀以正确的扭矩拧紧螺钉。

  3. 将接触器和过载继电器置于短螺钉头上。

  4. 将两个长螺钉 (B) 沿对角线穿过接触器,再插入另两个螺钉以固定过载继电器,然后以适当的扭矩将它们拧紧。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?