DOCA0189FR–05

Installation de l'ensemble contacteur LC1G115-225 et relais de surcharge sur platine

Après avoir assemblé le contacteur LC1G115-225 et le relais de surcharge LR9G115-225 (voir Procédure d'assemblage), procédez comme suit pour monter l'assemblage sur la platine :

  1. Percez 6 trous dans la platine. Diamètre maximum du trou : 6 mm (0,23 in)

    NOTE: Pour faciliter le montage, des gabarits de perçage JYT1902701 peuvent être téléchargés sur le site Web www.se.com.
  2. Insérez les deux vis courtes (A) en diagonale sur la platine et serrez-les au couple approprié à l'aide d'un tournevis PH2.

  3. Positionnez le contacteur et le relais de surcharge sur la tête des vis courtes.

  4. Insérez les deux vis longues (B) en diagonale dans le contacteur, insérez les deux autres vis pour fixer le relais de surcharge, puis serrez-les au couple approprié.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?