DOCA0189DE–05

Montage eines LC1G115-225 -Schützes und Überlastrelais auf einer Platte

Führen Sie nach der Montage des Schützes LC1G115-225 und des Überlastrelais LR9G115-225 (siehe Montageverfahren) das folgende Verfahren aus, um die Baugruppe auf der Platte zu montieren:

  1. Bohren Sie 6 Löcher in die Platte. Maximaler Bohrungsdurchmesser: 6 mm (0.23 in.)

    HINWEIS: Um die Montage zu erleichtern, können die Bohrschablonen JYT1902701 von der Website www.se.com heruntergeladen werden.
  2. Führen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) diagonal in die Platte ein und ziehen Sie die Schrauben mithilfe des Schraubendrehers PH2 mit dem richtigen Anzugsmoment an.

  3. Platzieren Sie das Schütz und das Überlastrelais auf den Kurzschraubköpfen.

  4. Führen Sie die beiden langen Schrauben (B) diagonal durch das Schütz und die zwei weiteren Schrauben, um das Überlastrelais zu fixieren, und ziehen Sie sie dann mit dem richtigen Anzugsmoment an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.