DOCA0189ES–05

Procedimiento de montaje

ATENCIÓN
riesgo de caída
Utilice siempre los tornillos para fijar el relé de sobrecarga al contactor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Siga este procedimiento para montar el relé de sobrecarga en el contactor :

NOTA: Monte el relé de sobrecarga junto con el contactor antes de instalar el conjunto en la placa.
  1. En un contactor avanzado: retire la memoria de cable de los terminales de alimentación aguas abajo del contactor.

    En un contactor estándar: con un destornillador, extraiga los 3 soportes de tuercas de los terminales de alimentación aguas abajo del contactor.

  2. Empuje el adaptador de fases hacia fuera.

  3. Retire el adaptador de fases del relé de sobrecarga .

  4. Coloque el relé de sobrecarga debajo del contactor .

  5. Empuje el relé de sobrecarga hacia dentro para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.

  6. Coloque los tornillos en los terminales de alimentación del contactor y apriételos al par correspondiente.

Contactor

Relé de sobrecarga

Herramienta

Par

Tornillos

LC1G115-225

LR9G115-225

Llave Allen

18 ± 1,8 N•m
(159 ± 15,9 lb-in)

M8

LC1G265-500

LR9G500

Hexágono interior

35 ± 3,5 N•m
(310 ± 31 lb-in)

M10

LC1G630-800

LR9G630

Hexágono interior

58 ± 5,8 N•m
(513 ± 51,3 lb-in)

M12

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.