DOCA0189IT–05

Procedura di assemblaggio

ATTENZIONE
pericolo di caduta
Utilizzare sempre le viti per fissare il relè di sovraccarico al contattore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Per montare il relè di sovraccarico sul contattore , procedere come segue:

NOTA: Montare il relè di sovraccarico insieme al contattore prima di installare il gruppo sulla piastra.
  1. Sul contattore avanzato: rimuovere la memoria cavo dai morsetti di alimentazione a valle del contattore.

    Sul contattore standard: rimuovere i 3 supporti del dado con un cacciavite dai morsetti di alimentazione a valle del contattore.

  2. Spingere l'adattatore di fase verso l'esterno.

  3. Rimuovere l'adattatore di fase dal relè di sovraccarico .

  4. Posizionare il relè di sovraccarico a valle del contattore .

  5. Premere il relè di sovraccarico verso l'interno per bloccarlo automaticamente in posizione.

  6. Montare le viti sui morsetti di alimentazione del contattore e serrarle alla coppia corretta.

Contattore

Relè di sovraccarico

Strumento

Coppia

Viti

LC1G115–225

LR9G115–225

Chiave a brugola

18±1,8 N m
(159±15.9 lb-in)

M8

LC1G265–500

LR9G500

Esagono interno

35±3,5 N m
(310±31 lb-in)

M10

LC1G630–800

LR9G630

Esagono interno

58±5,8 N m
(513±51,3 lb-in)

M12

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.