DOCA0189FR–05

Procédure d'assemblage

ATTENTION
risque de chute
Utilisez toujours les vis pour fixer le relais de surcharge au contacteur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Procédez comme suit pour monter le relais de surcharge sur le contacteur  :

NOTE: Assemblez le relais de surcharge avec le contacteur avant d'installer l'ensemble sur la platine.
  1. Contacteur avancé : retirez la mémoire de câblage des bornes d'alimentation aval du contacteur.

    Contacteur standard : retirez les 3 supports d'écrou des bornes d'alimentation aval du contacteur à l'aide d'un tournevis.

  2. Poussez l’adaptateur de phase vers l’extérieur.

  3. Retirez l'adaptateur séparateur de phases du relais de surcharge .

  4. Placez le relais de surcharge en aval du contacteur .

  5. Poussez le relais de surcharge jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

  6. Insérez les vis dans les bornes de puissance du contacteur et serrez-les au couple approprié.

Contacteur

Relais de surcharge

Outil

Couple

Vis

LC1G115-225

LR9G115-225

Clé Allen

18±1,8 N•m
(159±15,9 lb-in)

M8

LC1G265-500

LR9G500

Clé Torx mâle

35±3,5 N•m
(310±31 lb-in)

M10

LC1G630-800

LR9G630

Clé Torx mâle

58±5,8 N•m
(513±51,3 lb-in)

M12

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.