Montageverfahren
![]() |
---|
Absturzgefahr
Sichern Sie das Überlastrelais immer mit den Schrauben
am Schütz.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Überlastrelais auf dem Schaltschütz zu montieren:
-
Bei erweitertem Schütz: Entfernen Sie den Kabelspeicher von den nachgeschalteten Leistungsklemmen des Schützes.
Bei Standardschütz: Entfernen Sie die 3 Mutterhalterungen mit einem Schraubendreher von den nachgeschalteten Leistungsklemmen des Schützes.
-
Drücken Sie den Phasenadapter nach außen.
-
Entfernen Sie den Phasenadapter vom Überlastrelais .
-
Platzieren Sie das Überlastrelais , das dem Schaltschütz nachgeschaltet ist.
-
Drücken Sie das Überlastrelais nach innen, um es automatisch mit einem Klick zu verriegeln.
-
Setzen Sie die Schrauben an die Leistungsklemmen des Schaltschütz es ein und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.
Schaltschütz |
Überlastrelais |
Werkzeug |
Anzugsmoment |
Schrauben |
---|---|---|---|---|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
Inbusschlüssel |
18±1.8 N•m |
M8 |
LC1G265-500 |
LR9G500 |
Innensechskantschlüssel |
35±3.5 N•m |
M10 |
LC1G630-800 |
LR9G630 |
Innensechskantschlüssel |
58±5.8 N•m |
M12 |