DOCA0189ZH–05

装配过程

小心
掉落风险
务必使用螺钉将过载继电器固定到接触器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

按照以下步骤将 过载继电器 安装在 接触器 上:

注: 将组件安装到板上之前,先将过载继电器与接触器安装到一起。
  1. 在高级接触器上:从接触器的下游电源端子上拆除理线模块。

    在标准接触器上:使用螺丝刀从接触器的下游电源端子上拆除 3 个螺母座。

  2. 将相适配器向外推。

  3. 过载继电器 上拆除相适配器。

  4. 过载继电器 置于 接触器 下游。

  5. 向内推 过载继电器 ,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。

  6. 将螺钉放在 接触器 的电源端子上,并以适当的扭矩拧紧。

接触器

过载继电器

工具

扭矩

螺钉

LC1G115–225

LR9G115-225

艾伦内六角扳手

18±1.8 N•m
(159±15.9 lb-in)

M8

LC1G265–500

LR9G500

内六角扳手

35±3.5 N•m
(310±31 lb-in)

M10

LC1G630–800

LR9G630

内六角扳手

58±5.8 N•m
(513±51.3 lb-in)

M12

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.