DOCA0189FR–05

Mode de commande

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Dimensionnez les composants de commande en fonction des caractéristiques du circuit de commande.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Contacteur avancé

Avec le commutateur d'entrée automate en position OFF

Les bornes du module de commande A1-A2 permettent de commander le contacteur avancé. Les modes de commande et le câblage de commande sont identiques à ceux d'un contacteur standard (voir la section Contacteur standard pour plus d'informations).

Les bornes du module de commande X1-X2-X3 ne sont pas utilisées et n'ont pas besoin d'être câblées.

Mode deux fils : commande maintenue

Mode trois fils : commande à impulsion

Avec le commutateur d'entrée automate en position ON

Les bornes du module de commande A1-A2 sont utilisées pour alimenter les composants électroniques et la bobine du module de commande.

Les bornes du module de commande X1-X2-X3 permettent de fermer et d'ouvrir le contacteur via des commandes 24 VCC.

Les pôles sont fermés dès que la tension de commande est fournie aux bornes du module de commande A1-A2 et que la commande sur les bornes X1 et X3 est activée.

Les pôles sont ouverts dès que la commande sur les bornes X1 et X3 est désactivée ou si la tension de commande est retirée des bornes du module de commande A1-A2.

Selon le schéma de câblage du circuit de commande, le mode de commande peut être à deux ou trois fils (voir la section Contacteur standard pour plus d'informations).

Mode deux fils : commande maintenue

Mode trois fils : commande à impulsion

Contacteur standard

Le signal de commande et la tension d'alimentation de la bobine correspondent au même signal et utilisent une seule voie connectée aux bornes du module de commande A1-A2.

Les pôles sont fermés dès que la tension de commande est fournie aux bornes du module de commande A1-A2.

Les pôles sont ouverts dès que la tension de commande est retirée des bornes du module de commande A1-A2.

Il existe deux modes de commande selon le schéma de câblage du circuit de commande :

  • Maintenue (mode deux fils)

  • À impulsion (mode trois fils)

Mode deux fils : La commande est de type maintenue. Les pôles se ferment et restent fermés dès que la commande est activée.

Les pôles s'ouvrent et restent ouverts dès que la commande est désactivée.

Mode trois fils : Les commandes sont de type à impulsion. Un contact auxiliaire NO et deux composants de commande sont nécessaires.

Les pôles se ferment dès qu'une commande à impulsion est activée. Ils restent fermés jusqu'à ce que la commande à impulsion soit désactivée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.