DOCA0189ES–05

Modo de control

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Dimensione los componentes de control conforme a las características del circuito de control.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Contactor avanzado

Con el interruptor de entrada del PLC en posición de apagado

Los terminales del módulo de control A1-A2 se utilizan para controlar el contactor avanzado. Los modos y el cableado de control son los mismos que los de un contactor estándar (para obtener más información, consulte Contactor estándar)

Los terminales del módulo de control X1-X2-X3 no se utilizan, por lo que no es necesario cablearlos.

Modo de dos cables: comando mantenido

Modo de tres cables: comando de tipo de pulso

Con el interruptor de entrada del PLC en posición de encendido

Los terminales del módulo de control A1-A2 se utilizan para suministrar alimentación a los componentes electrónicos y la bobina del módulo de control.

Los terminales del módulo de control X1-X2-X3 se utilizan para cerrar y abrir el contactor mediante solicitudes de control de 24 V CC.

Los polos se cierran cuando la tensión de control se suministra a los terminales del módulo de control A1-A2 y se activa el comando en los terminales X1 y X3.

Los polos se abren cuando la tensión de control se deja de suministrar a los terminales del módulo de control A1-A2 y se desactiva el comando en los terminales X1 y X3.

Según el esquema eléctrico del circuito de control, el modo de control puede ser de dos o tres cables (para obtener más información, consulte Contactor estándar).

Modo de dos cables: comando mantenido

Modo de tres cables: comando de tipo de pulso

Contactor estándar

La fuente de tensión de la bobina y la señal de control son la misma señal y utilizan solo un canal conectado a los terminales del módulo de control A1-A2.

Los polos se cierran cuando la tensión de control se suministra a los terminales del módulo de control A1-A2.

Los polos se abren cuando la tensión de control se deja de suministrar a los terminales del módulo de control A1-A2.

Según el esquema eléctrico del circuito de control, el modo de control tiene dos tipos:

  • Tipo mantenido (modo de dos cables)

  • Tipo de pulso (modo de tres cables)

Modo de dos cables: El comando se mantiene. Los polos se cierran cuando el comando se activa.

Los polos se abren cuando el comando se desactiva.

Modo de tres cables: Los comandos son de tipo de pulso. Se requiere el uso de un contacto auxiliar NO y dos componentes de comando.

Los polos se cierran cuando se activa un comando de pulso. Los polos permanecen cerrados hasta que se desactiva un comando de pulso.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.