DOCA0189ZH–05

控制模式

警告
意外的设备运行
根据控制电路特性确定命令组件的大小。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

高级接触器

PLC 输入开关处于 OFF 位置时

A1-A2 控制模块端子用于控制高级接触器。控制模式和控制接线与标准接触器相同(有关详细信息,请参阅“标准接触器”)

不使用 X1-X2-X3 控制模块端子,无需接线。

两线模式:保持命令

三线模式:脉冲命令

PLC 输入开关处于 ON 位置时

A1-A2 控制模块端子用于为控制模块的电子部件和线圈供电。

X1-X2-X3 控制模块端子用于通过 24 Vdc 控制命令闭合和断开接触器。

一旦控制电压被提供到 A1-A2 控制模块端子,且 X1 和 X3 端子上的命令为 ON,极点便会闭合。

一旦 X1 和 X3 端子上的命令为 OFF,或者如果切断了 A1-A2 控制模块端子上的控制电压,极点便会断开。

根据控制电路接线图,控制模式可以是两线模式或三线模式(有关详细信息,请参阅“标准接触器”)。

两线模式:保持命令

三线模式:脉冲命令

标准接触器

线圈电压供应和控制信号是同一信号,仅使用一个连接到 A1-A2 控制模块端子的通道。

一旦控制电压被提供到 A1-A2 控制模块端子,极点便会闭合。

一旦切断了 A1-A2 控制模块端子上的控制电压,极点便会断开。

根据控制电路接线图,控制模式有两种类型:

  • 保持类型(两线模式)

  • 脉冲类型(三线模式)

两线模式:命令为保持类型。一旦命令为 ON,极点便闭合并保持闭合状态。

一旦命令为 OFF,极点便断开并保持断开状态。

三线模式:命令为脉冲类型。必须使用一个 NO 辅助触点和两个命令组件。

一旦脉冲命令为 ON,极点便闭合。在脉冲命令为 OFF 之前,极点保持闭合状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.