Steuermodus
![]() |
---|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Die Dimensionierung der Befehlskomponenten erfolgt gemäß
den Kenndaten des Steuerkreises.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Erweitertes Schütz
Mit SPS-Eingangsschalter in Stellung AUS
Die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 dienen zur Steuerung des erweiterten Schützes. Die Steuermodi und die Steuerungsverkabelung entsprechen denen eines Standardschützes (siehe Standardschütz für Details).
Die Klemmen des Steuermoduls X1-X2-X3 werden nicht verwendet und müssen nicht verdrahtet werden.
Zweileitermodus: Dauerbefehl
Dreileitermodus: Impulsbefehl
Mit SPS-Eingangsschalter in Stellung EIN
Die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 werden zur Versorgung der Elektronik und der Spule des Steuermoduls verwendet.
Die Klemmen des Steuermoduls X1-X2-X3 werden verwendet, um das Schütz über 24-VDC-Steuerbefehle zu schließen und zu öffnen.
Die Pole werden geschlossen, sobald die Steuerspannung an die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 angelegt wird und der Befehl an den Klemmen X1 und X3 eingeschaltet ist.
Die Pole sind geöffnet, sobald der Befehl an den X1- und X3-Klemmen AUS ist oder wenn die Steuerspannung von den Klemmen des Steuermoduls A1-A2 entfernt wird.
Abhängig vom Schaltplan des Steuerkreises kann der Steuermodus der Zweileiter- oder der Dreileitermodus sein (siehe Standardschütz für Details).
Zweileitermodus: Dauerbefehl
Dreileitermodus: Impulsbefehl
Standardschütz
Spulenspannungsversorgung und Steuersignal sind dasselbe Signal und verwenden nur einen an die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 angeschlossenen Kanal.
Die Pole werden geschlossen, sobald die Steuerspannung an die Klemmen des Steuermoduls A1-A2 angelegt wird.
Die Pole sind geöffnet, sobald die Steuerspannung von den Klemmen des Steuermoduls A1-A2 entfernt wird.
Abhängig vom Schaltplan des Steuerkreises hat der Steuermodus zwei Typen:
-
Typ „Gehalten“ (Zweileitermodus)
- Typ „Impuls“ (Dreileitermodus)
Zweileitermodus: Der Befehl ist vom Typ „Gehalten“. Die Pole werden geschlossen und bleiben geschlossen, sobald der Befehl eingeschaltet wird.
Die Pole öffnen sich und bleiben geöffnet, sobald der Befehl ausgeschaltet wird.
Dreileitermodus: Die Befehle sind vom Typ „Impuls“. Es sind ein NO-Hilfskontakt und zwei Befehlskomponenten erforderlich.
Die Pole schließen, sobald ein Impulsbefehl EIN vorliegt. Die Pole bleiben bis zu einem Impulsbefehl AUS geschlossen.