DOCA0189IT–05

Modalità di controllo

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Dimensionare i componenti di comando in base alle caratteristiche del circuito di controllo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Contattore avanzato

Con interruttore di ingresso PLC in posizione OFF

I morsetti del modulo di controllo A1-A2 consentono di controllare il contattore avanzato. Le modalità di controllo e il cablaggio di controllo sono gli stessi di un contattore standard (per i dettagli, vedere Contattore standard)

I morsetti del modulo di controllo X1-X2-X3 non sono utilizzati e non devono essere cablati.

Modalità a due fili: comando mantenuto

Modalità a tre fili: comando a impulso

Con interruttore di ingresso PLC in posizione ON

I morsetti del modulo di controllo A1-A2 consentono di alimentare l'elettronica e la bobina del modulo di controllo.

I morsetti del modulo di controllo X1-X2-X3 consentono di chiudere e aprire il contattore attraverso ordini di controllo a 24 Vcc.

I poli vengono chiusi non appena la tensione di controllo viene fornita ai morsetti del modulo di controllo A1-A2 e il comando sui morsetti X1 e X3 è attivato.

I poli si aprono non appena il comando sui morsetti X1 e X3 è disattivato o se la tensione di controllo viene rimossa dai morsetti del modulo di controllo A1-A2.

In base allo schema di cablaggio del circuito di controllo, la modalità di controllo può essere a due o tre fili (vedere Contattore standard per i dettagli).

Modalità a due fili: comando mantenuto

Modalità a tre fili: comando a impulso

Contattore standard

La tensione di alimentazione della bobina e il segnale di controllo sono lo stesso segnale e utilizzano solo un canale collegato ai morsetti del modulo di controllo A1-A2.

I poli vengono chiusi non appena la tensione di controllo viene fornita ai morsetti del modulo di controllo A1-A2.

I poli si aprono non appena si rimuove la tensione di controllo dai morsetti del modulo di controllo A1-A2.

In base allo schema di cablaggio del circuito di controllo, la modalità di controllo è di due tipi:

  • Tipo mantenuto (modalità a due fili)

  • Tipo a impulso (modalità a tre fili)

Modalità a due fili: Il comando è di tipo mantenuto. I poli si chiudono e rimangono chiusi non appena il comando è attivato.

I poli si aprono e rimangono aperti non appena il comando è disattivato.

Modalità a tre fili: I comandi sono di tipo a impulso. È necessario utilizzare un contatto ausiliario NO e due componenti di comando.

I poli si chiudono non appena viene emesso un comando di impulso ON. I poli rimangono chiusi fino a un comando di impulso OFF.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.