MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Allgemeine Informationen zur Applikation

Mit dieser Applikation können Sie den Schalter/Jalousie-Master programmieren. Sie können dem Gerät bis zu zwei Schalter/Jalousie-Erweiterungen hinzufügen. Zusammen mit den beiden Erweiterungen sind bis zu 24 Schaltausgänge verfügbar. Zwei Schaltausgänge können als Jalousien-/Rollladenausgänge konfiguriert werden.

Die Grundeinstellungen des Geräts werden auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen festgelegt. Hier definieren Sie die Gerätekonfiguration vom Master und von den Erweiterungen. Hier können Sie dann auch die Funktionen der Ausgänge spezifizieren.

Allgemeine Einstellungen

Die Funktionen der Ausgänge werden über die Registerkarten Express-Einstellungen und Erweiterte Einstellungen der Ausgänge für Schalten, Rollladen und Jalousie parametriert.

Express-Einstellungen für Schalten

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Erweiterte Einstellungen für Schalten

Erweiterte Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Sie können die erweiterten Einstellungen des Geräts verwenden, um die globalen Einstellungen der Geräte nach Bedarf zu konfigurieren. (Erweiterte Einstellungen).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?