2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Opération logique ET

Tant que l’« objet entrée opération logique » a la valeur « 1 », la commutation peut être réalisée comme d’habitude à l’aide de l’adresse de l’« objet commutateur ». Les durées d’éclairage d’escalier réglées continueront d’être observées. L’arrêt via l’« objet logique » prend effet immédiatement.

Objet Entrée logique

Objet Commutation

Résultat

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Exemple :

Une opération logique ET peut être utilisée pour créer un verrouillage de mise sous tension. Cela signifie que tant que la valeur de l’« objet logique » est « 0 », l’« objet commutateur » ne peut pas être utilisé pour la mise sous tension. Si la valeur de l’« objet commutateur » est « 1 », la mise sous tension est réalisée automatiquement si la valeur de l’objet logique passe de 0 à 1.


Opération logique ET ;
valeur de l’objet logique après rétablissement de la tension du bus : 1

L’objet logique est préréglé avec la valeur « 1 » après une RÉINITIALISATION (rétablissement de la tension du bus et téléchargement). Cela permet de réaliser la commutation comme d’habitude à l’aide de l’objet commutateur. Le verrouillage de mise sous tension n’est pas actif tant qu’un télégramme « 0 » n’a pas été reçu via l’objet logique.


Opération logique ET ;
valeur de l’objet logique après rétablissement de la tension du bus : 0

Le paramètre entraîne le réglage de l’« objet logique » à la valeur « 0 ». Après une RÉINITIALISATION, l’actionneur ne commute pas la sortie tant qu’un télégramme « 1 » n’a pas été reçu sur l’« objet logique ».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?