2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Calibración

El dispositivo calcula la posición actual de un accionamiento a partir de los tiempos de funcionamiento que ha ajustado para el accionamiento y de los comandos de control que ejecuta. Este cálculo se debe realizar, porque no hay realimentación desde el accionamiento en relación con su posición. Incluso si ha ajustado los tiempos de funcionamiento con mucha precisión, la posición de altura calculada internamente se desviará ligeramente con respecto a la posición de altura real después de un número de desplazamientos. Esto se debe a tolerancias mecánicas y condiciones climáticas (fluctuaciones de temperatura, heladas, lluvia, etc.).

El dispositivo puede restablecer estas desviaciones por medio de funcionamientos de referencia. Para este propósito, desplaza los accionamientos a la posición final superior o inferior. Después del funcionamiento de referencia, el cálculo de la posición interna vuelve a iniciarse a partir de un valor fijo. De este modo se eliminan las desviaciones que hayan surgido mientras tanto.

NOTA: La función de calibración es especialmente importante si se trabaja mucho con comandos de posición y se requiere una alta precisión de posicionamiento. Si los accionamientos se controlan exclusivamente con las funciones básicas y los comandos de posición no importan, entonces no necesita esta función.

La función de calibración puede activarse aquí en el ETS para todos los canales de persiana/persiana enrollable.

Ajustes ampliados

Ajustes generales de persiana enrollable y persiana

 

Calibración

Bloqueado

   

Desbloqueado

Un funcionamiento de referencia se puede activar por un objeto de grupo o después de un número de desplazamientos determinado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?