MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Información general sobre la aplicación

Con esta aplicación puede programar el maestro del conmutador/persiana. Puede agregar hasta dos extensiones de conmutador/persiana al dispositivo. Junto con las dos extensiones, hay disponibles hasta 24 salidas de orden de conexión. Se pueden configurar dos salidas de conmutación como salidas de persiana/persiana enrollable.

Los ajustes básicos del dispositivo se ajustan en la pestaña Ajustes generales. Aquí usted define la configuración del dispositivo desde el maestro y las extensiones. También puede especificar las funciones de las salidas aquí.

Ajustes generales

Las funciones de las salidas se parametrizan en los Ajustes exprés y en las pestañas de Ajustes ampliados de las salidas para orden de conexión, persiana enrollable y persiana.

Ajustes exprés para orden de conexión

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

Ajustes ampliados para orden de conexión

Ajustes ampliados para persiana/persiana enrollable

Puede utilizar los Ajustes ampliados del dispositivo para configurar los ajustes globales de los dispositivos según sea necesario. (Ajustes ampliados).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?