2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Durée d’inactivité jusqu’au déplacement vers le haut

Si le store utilisé a une durée d’inactivité en position fermée inférieure entre la traction sur la sangle principale et le premier déplacement vers le haut, vous pouvez compenser ce retard de cette manière.

En cas d’utilisation d’un volet roulant, la durée d’inactivité peut également intervenir pour compenser l’ouverture du volet roulant.


Exemple :

Une valeur = 10 indique une durée d’inactivité de 10 x 10 ms = 100 ms.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Durée de déplacement étendue

-Durée de déplacement étendue

Durée d’inactivité jusqu’au déplacement vers le haut (0 à 255, unité = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?