2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction verrouillage

Vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage pour régler un canal spécifique sur actionné/non actionné et le verrouiller dans cette position. L’état du canal de sortie ne peut pas être modifié par d’autres commandes de contrôle tant que le verrouillage est actif. Vous pouvez activer la fonction de verrouillage individuellement pour chaque canal de commutation.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Fonction verrouillage

 
– Réglages logique, verrouillage et priorité

Fonction de priorité supérieure

Fonction verrouillage

   

Verrouillage

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

   

Comportement au début du verrouillage

Aucune réaction

Actionné

Non actionné

   

Comportement à la fin du verrouillage

Aucune réaction

Actionné

Non actionné

Suit valeur actuelle

   

Comportement après le téléchargement

Désactivé

Activé

Comme avant le téléchargement

   

Comportement après rétablissement de la tension du bus

Désactivé

Activé

Comme avant la coupure de tension du bus

Une fois la fonction de verrouillage activée, un nouvel objet de groupe appelé Verrouillage est disponible pour le canal de commutation. Vous pouvez activer et désactiver un verrouillage de canal à l’aide de l’objet de verrouillage.

Si l’objet de verrouillage reçoit un télégramme avec la valeur d’objet que vous avez réglée pour le paramètre Verrouillage, toutes les autres fonctions de canal sont désactivées. Vous pouvez définir la réaction à l’aide du paramètre Comportement au début du verrouillage.

Si l’objet de verrouillage reçoit un télégramme dont la valeur d’objet est opposée à celle pour l’activation, le verrouillage est annulé et le relais de sortie adopte l’état que vous avez défini dans le paramètre Comportement à la fin du verrouillage. La fonction de verrouillage commute toujours sans temporisation. Pendant un verrouillage, le télégramme de commutation le plus récent est enregistré et les durées de temporisation et d’éclairage d’escalier continuent.


Verrouillage avec valeur d’objet « 1 » ; comportement au début du verrouillage = aucune réaction ;
comportement à la fin du verrouillage = suit valeur actuelle ; fonctionnement du relais : Normalement ouvert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?