2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Función de bloqueo

Puede utilizar la función de bloqueo para ajustar un canal específico en Accionado/No accionado y bloquearlo en esta posición. El estado del canal de salida no se puede cambiar mediante otros comandos de control mientras el bloqueo esté activo. Puede desbloquear la función de bloqueo de forma individual para cada canal de conmutación.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Función de bloqueo

 
– Ajustes de enlace, de bloqueo y de prioridad

Función de nivel superior

Función de bloqueo

   

Bloqueo

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

   

Comportamiento ante comienzo de bloqueo

Ninguna reacción

Accionado

No accionado

   

Comportamiento al finalizar bloqueo

Ninguna reacción

Accionado

No accionado

Sigue estado válido actual

   

Comportamiento tras descarga

Bloqueado

Desbloqueado

Como antes de descarga

   

Comportamiento tras volver la tensión de bus

Bloqueado

Desbloqueado

Como antes de la caída de tensión de bus

Una vez desbloqueada la función de bloqueo, se encuentra disponible un nuevo objeto de grupo denominado Bloquear para el canal de conmutación. Puede activar y desactivar un bloqueo de canal utilizando el objeto de bloqueo.

Si el objeto de bloqueo recibe un telegrama con el valor de objeto que ha ajustado para el parámetro Bloquear, todas las demás funciones de canal se bloquean. Puede definir la reacción utilizando el parámetro Comportamiento ante comienzo de bloqueo.

Si el objeto de bloqueo recibe un telegrama con el valor de objeto opuesto al de activación, el bloqueo se cancela y el relé de salida adopta el estado que ha definido en el parámetro Comportamiento al finalizar bloqueo. La función de bloqueo siempre se conmuta sin retardo. Durante un bloqueo, el telegrama de conmutación más reciente se guarda y continúan los tiempos de retardo y los tiempos de iluminación de escalera.


Bloquear para valor de objeto "1"; comportamiento ante comienzo de bloqueo = ninguna reacción;
Comportamiento al final del bloqueo = sigue estado válido actual; funcionamiento del relé: Normalmente abierto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?