2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verrouillage mode manuel

Vous pouvez commander les entraînements connectés via les objets de groupe pour les options de fonctionnement manuel ou via la commande automatique. Deux options sont disponibles pour les options de fonctionnement manuel :

  • Déplacement manuel vers la position de hauteur et l’angle d’ouverture des lamelles (pour stores uniquement) via les commandes Ouverture/Fermeture/Étape/Arrêt

  • Déplacement manuel vers la position de hauteur et l’angle d’ouverture des lamelles (pour stores uniquement) à l’aide des commandes de position absolue

Si vous souhaitez interrompre temporairement le fonctionnement manuel, vous pouvez activer le verrouillage du mode manuel pour chaque canal de sortie :

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store / volet roulant

Réglages express pour stores / volets roulants

 

Verrouillage mode manuel

Désactivé

 

Activé

Verrouillage manuel

Avec valeur d’objet « 1 »

   

Avec valeur d’objet « 0 »

Selon le réglage, le fonctionnement manuel est désactivé ou activé lors de la réception d’une nouvelle valeur de télégramme :

  • « Verrouillage manuel » = avec valeur d’objet « 0 »
    Si « Verrouillage manuel » = « 0 » : fonctionnement manuel désactivé (verrouillage manuel actif)
    Si Verrouillage manuel = « 1 » : fonctionnement manuel activé (verrouillage manuel inactif)

  • « Verrouillage manuel» = avec valeur d’objet « 1 »
    Si « Verrouillage manuel » = « 0 » : fonctionnement manuel activé (verrouillage manuel inactif)
    Si « Verrouillage manuel » = « 1 » : fonctionnement manuel désactivé (verrouillage manuel actif)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?