2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Número de escenas

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Ajustes de escena

 

Ajustes de escena

Número de escenas necesario

1 (1 – 16)

Puede utilizar la función de escena para incluir múltiples canales en un control de escenas. Hay disponibles hasta 16 escenas diferentes para cada canal de salida.

Cada una de las 16 escenas se puede volver a bloquear.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Ajustes de escena

 

Ajustes de escena

Escena 1 (1-16)

Bloqueado

Desbloqueado

   

Descripción de escena 1

   

Dirección de escena 1 (0-63)

Dependiente: Ajustes generales de escena

Dirección de escena 0-63

   

Dirección de escena 1 (1-64)

Dependiente: Ajustes generales de escena

Dirección de escena 1-64

   

Altura de escena 1 en %

0 (0-100)

   

Posición de lama de escena 1 en %

0 (0-100)

Para mayor claridad, se puede almacenar una breve descripción para cada escena.

Cada una de estas escenas puede tener asignada una de las 63 direcciones de escena posibles de 0 a 63 (correspondientes a los valores de telegrama 0-63) o de 1 a 64 (correspondientes a los valores de telegrama 1-64). Esto depende de los ajustes generales de escena.

Ajustes generales de escena


Puede almacenar las posiciones de altura y asimismo, para las persianas, los ángulos de apertura de lama como valores de escena. Cuando el actuador recibe un telegrama que activa un número de escena, el accionamiento se desplaza a la posición guardada y las lamas se giran. Las posiciones de escena almacenadas durante el arranque pueden sobrescribirse posteriormente por el usuario si desea modificarlas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?