2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Enlace lógico O

Mientras el "objeto de enlace" tenga el valor "0", el orden de conexión se puede realizar de la forma habitual utilizando la dirección del "objeto de conmutación". Los tiempos de escalera ajustados seguirán observándose. La conexión a través del "objeto de enlace" entra en vigor inmediatamente.

Entrada lógica de objeto

Orden de conexión de objeto

Resultado

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Ejemplo:

Se puede utilizar un enlace lógico O para implementar un bloqueo de apagado o una función de encendido central (por ejemplo, luz para la limpieza de edificios). Si el valor del "objeto de conmutación" también se ajusta a "1" localmente, el relé permanece conectado cuando se retira el bloqueo de apagado (cambio del valor de objeto de enlace de 1 a 0).


Enlace lógico O;
Valor de objeto de enlace tras volver la tensión de bus: 0


Enlace lógico O;
Valor de objeto de enlace tras volver la tensión de bus: 1

El objeto de enlace está preajustado al valor "1" después de un REINICIO. El actuador conectará la salida inmediatamente. La función lógica O sólo se restablece mediante un telegrama "0" en el objeto de enlace.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?