2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Vue d’ensemble des fonctions de l’application

Réglages généraux

Fonctions centrales

Désactivé

Activé

Libéré/retardé

Sélectionner les extensions 1 et 2 KNX de SpaceLogic

Commutateur/store MTN6805-0008

Sélectionner les fonctions de canal maître/des extensions pour chaque sortie

Désactivé

Interrupteur

Volet roulant

Store


Réglages étendus

Économie d’énergie

Les LED de l’appareil peuvent être mises en veille après (0 à 255, unité = 1 min, 0 = toujours allumée)

Sécurité de l’appareil

Désactivé

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur objet « 0 »

État de fonctionnement de l’appareil

Envoi cyclique d'un signal direct

Activation des sorties pour l’indication de défaillance

Compteur de cycles de commutation

Compteur de cycles de commutation maître/extension 1/2 (désactivé/activé)

Réglages généraux pour le scénario

Nom des scénarios

Libérer apprentissage des scénarios

Activer le champ de texte de description pour les scénarios

Temporisation fonctions centrales (uniquement si la fonction centrale est activée avec temporisation)

Temporisation des fonctions centrales de tous les canaux

Durée entre les fonctions centrales par canal

Paramètres globaux pour retour d’état

Temporisation de la réponse d’état pour tous les canaux

Durée entre la réponse d’état par canal

Délai d’envoi

Délai d’envoi après le rétablissement de la tension du bus

Réglages fonctionnement manuel

L’activation du fonctionnement manuel sur l’appareil n’est pas autorisée/est autorisée

Bouton Libérer pour fonctionnement manuel via un objet

Suspendre automatiquement le fonctionnement manuel

Envoyer état du fonctionnement manuel via l’objet

Réglages généraux pour la commutation

Réponse d’état recueillie

Priorité des fonctions

Réglages généraux pour volets roulants et stores

Fonctions d’alarme météo

Priorité des fonctions

Calibrage

Code PIN pour la mise à jour du micrologiciel via USB

Entrez un code PIN pour la mise à jour du micrologiciel.

Informations sur l’appareil

Micrologiciel du maître

Micrologiciel de l’extension 1/2

Disponibilité du maître (jours/heures/min/s)


Réglages express pour la commutation

Nom de la sortie

Mode commutation

Commutation/Clignotant

Mode contact

Normalement ouvert/ fermé

Compteur d’heures de fonctionnement

Désactivé/Activé

Scénarios

Désactivé/Activé

Fonction centrale

Désactivé/Activé

Réponse d’état

Comportement normal/Inversé

Réglages étendus pour commutation


Réglages étendus pour la commutation

Réglages scénario (si la fonction Scénario est activée dans Réglages express)

Nombre de scénarios requis

Écraser val. du scé. dans l’actionneur lors du téléchargement

Durée de temporisation pour le traitement des scénarios

Scénario n°

  • Désactivé/Activé

  • Description du scénario

  • Adresse de scénario

  • État de commutation du scénario

Réglages heure

Temps d’éclairage escalier

Durée temporisation on

Durée temporisation off

Réglages de logique, de verrouillage et de priorité

Fonction de priorité

Fonction logique

Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction de sécurité (si la Sécurité de l’appareil est activée dans les Réglages étendus)

Fonction d’alarme

Comportement en cas d’échec et de téléchargement


Réglages express pour stores / volets roulants

Nom de la sortie

 

Commande des stores / volets roulants

Utiliser le même temps pour ouverture et fermeture

Temps ouverture/fermeture (identique ou différent)

Temps de pause avant inversion

Commande des lamelles

Durée de rotation des lamelles

Étapes à exécuter lors de la rotation des lamelles

Déplacement du store existant

Position lamelle après déplacement en %

Verrouillage mode manuel

Désactivé/Activé

Scénarios

Désactivé/Activé

Fonction centrale

Désactivé/Activé

État hauteur

Désactivé/Activé

État lamelle

Désactivé/Activé

État déplacement

Désactivé/Activé

Réglages étendus pour stores / volets roulants

 


Réglages étendus pour stores / volets roulants

Réglages scénario (si la fonction Scénario est activée dans Réglages express)

Nombre de scénarios requis

Écraser val. du scé. dans l’actionneur lors du téléchargement

Durée de temporisation pour le traitement des scénarios

Scénario n°

  • Désactivé/Activé

  • Description du scénario n°

  • Adresse du scénario n°

  • État de commutation du scénario n°

Durée de déplacement étendue

Durée d’inactivité jusqu’au déplacement vers le haut

Temporisation de démarrage

Temporisation de décélération

Durée de démarrage supplémentaire à l’ouverture de la lamelle vers le haut/vers le bas

Réglages auto, verrouillage & calibrage

Mode automatique

Fonction verrouillage

Limites zone de dépl.

Calibrage

Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction de sécurité (si la Sécurité de l’appareil est activée dans les Réglages étendus)

Fonction d’alarme

Alarme météo (si la fonction Alarme météo est activée dans les Réglages étendus)

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?