2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Position de référence

Une fois qu’un déplacement de référence a été déclenché, l’entraînement se déplace vers la position de référence paramétrable souhaitée (position finale). Si vous avez réglé les deux positions finales comme positions de référence, l’entraînement se déplacera vers la position finale la plus proche, en fonction de sa position actuelle.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Calibrage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Position de référence

En haut

En bas

En haut et en bas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?