2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Posición de referencia

Después de que se haya activado un desplazamiento de referencia, el accionamiento se desplazará a la posición de referencia parametrizable deseada (posición final). Si ha ajustado ambas posiciones finales como posiciones de referencia, el accionamiento se desplazará a la posición final más próxima, dependiendo de su posición actual.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Calibración

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Posición de referencia

Arriba

Abajo

Arriba y abajo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?