2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Mêmes durées d’exécution pour l’ouverture et la fermeture

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store / volet roulant

Réglages express pour stores / volets roulants

 

Commande de stores / volets roulants

 

Utiliser la même durée pour l’ouverture et la fermeture

Oui

 

Durée d’ouverture / de fermeture (5 s...99:59,9 min)

02:00,0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?