2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Sélection des extensions KNX SpaceLogic

Le commutateur/store maître SpaceLogic KNX est un actionneur KNX qui commute au maximum 8 sorties (telles que des lampes) ou qui commande au maximum 4 moteurs de store avec interrupteurs de fin de course. La répartition des fonctions entre les canaux peut être librement sélectionnée et dépend de vos besoins.

Si vous avez besoin de davantage de canaux pour votre projet, vous pouvez connecter des extensions de commutateur/store SpaceLogic KNX au maître. Comme avec le maître, les canaux peuvent être répartis en canaux de commutation et canaux de store. Étant donné qu’un maître peut commander un maximum de 2 extensions, il est possible de commuter un maximum de 24 sorties ou de commander un maximum de 12 moteurs de store.

Réglages généraux

Sélection de l’extension SpaceLogic KNX

 

Type d’extension 1

Désactivé

 

Commutateur/store MTN6805-0008

   

Type d’extension 2

Désactivé

   

Commutateur/store MTN6805-0008

La sélection de Commutateur/store MTN6805-0008 ajoute l’extension 1. Les 8 nouvelles sorties avec onglets, paramètres, canaux et fonctions de canal sont désormais disponibles dans l’application.

L’extension 1 s’affiche sous la forme d’une image à droite du maître.

La sélection de Commutateur/store MTN6805-0008 en tant qu’extension 2 ajoute la deuxième extension de commutateur/store.

L’extension 2 s’affiche sous la forme d’une image à droite de l’extension 1.

Pour l’extension 2, les nouvelles sorties sont désormais affichées avec les onglets, paramètres, canaux et fonctions de canal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?