2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction de durée d’éclairage d’escalier (minuterie escalier)

Cette fonction est utilisée pour allumer un appareil, par exemple l’éclairage d’un escalier, via un télégramme de bus, puis pour l’arrêter automatiquement après une durée réglée. Par conséquent, aucun télégramme de bus généré manuellement ou automatiquement n’est requis pour l’arrêt. L’actionneur réalise l’opération d’arrêt indépendamment et avec une commande en fonction de l’heure.

Deux types de fonction de durée d’éclairage d’escalier sont disponibles :

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Temps d’éclairage escalier

 
– Réglages de durée

Temps d’éclairage escalier

Désactivé

Fixe

Variable

Après l’activation de la fonction de durée d’éclairage d’escalier correspondante, l’objet de groupe pertinent apparaît.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?