2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Estado lama (sólo para persiana)

El ángulo de rotación actual de la persiana se proporciona como un valor entre 0-100%.

El objeto de estado correspondiente "Realimentación para lama" envía el valor en el bus si el accionamiento/la lama ha alcanzado una posición fija después de un desplazamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?