2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

État lamelle (pour stores uniquement)

L’angle de rotation actuel des lamelles de stores est indiqué sous la forme d’une valeur comprise entre 0 et 100 %.

L’objet d’état correspondant « Retour d’état lamelle » envoie la valeur sur le bus si l’entraînement/la lamelle a atteint une position fixée après un déplacement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?