2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Prioridad

La función de alarma es un objeto de grupo de 1 bit de alta prioridad. La función de seguridad del dispositivo tiene la mayor prioridad.

El orden de prioridad para persiana/persiana enrollable puede definirse globalmente Prioridades de las funciones para persiana enrollable y persiana. El objeto de alarma tiene prioridad sobre los siguientes objetos de grupo:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?