2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorité

La fonction d’alarme est un objet de groupe de 1 bit possédant une priorité élevée. La fonction de sécurité de l’appareil a la priorité maximale.

L’ordre de priorité pour les stores / volets roulants peut être défini globalement Priorité des fonctions pour volets roulants et stores. L’objet d’alarme est prioritaire sur les objets de groupe suivants :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?