2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Desplazamiento de referencia con limitación del intervalo de desplazamiento

AVISO
Las persianas/persianas enrollables pueden sufrir daños.
  • Las persianas/persianas enrollables pueden desplazarse fuera de los límites del intervalo de desplazamiento y hacia cualquier ventana abierta. Por este motivo, tenga en cuenta dónde se debe realizar el desplazamiento de referencia (Calibración).
  • Después de una descarga o tras volver la tensión de bus, se realiza un desplazamiento de referencia después de la inicialización, incluso si la función Desplazamiento de referencia general está bloqueada. Las persianas/persianas enrollables pueden desplazarse fuera de los límites del intervalo de desplazamiento y hacia cualquier ventana abierta. (Calibración).
  • Después de una descarga o tras volver la tensión de bus, la limitación del intervalo de desplazamiento puede bloquearse debido a que no se ha recibido ningún telegrama de activación.
  • Por este motivo, tenga en cuenta dónde se debe realizar el desplazamiento de referencia: El desplazamiento de referencia después de la inicialización se lleva a cabo generalmente hacia la posición final superior. Un desplazamiento de referencia a la posición final inferior sólo se lleva a cabo si el parámetro Posición de referencia está ajustado en abajo.
  • Las funciones de mayor prioridad, como la función de seguridad o la función de alarma, también pueden controlar persianas/persianas enrollables fuera de los límites del intervalo de desplazamiento.

Límites del intervalo de desplazamiento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?