2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Déplacement de référence avec limitation de la zone de déplacement

AVIS
Les stores / volets roulants peuvent être endommagés.
  • Les stores / volets roulants peuvent se déplacer en dehors des limites de la zone de déplacement et dans toutes les fenêtres ouvertes. Pour cette raison, prenez en considération l’endroit où le déplacement de référence doit être réalisé (Calibrage).
  • Après un téléchargement ou un rétablissement de la tension du bus, un déplacement de référence est réalisé après l’initialisation, même si la fonction Déplacement de référence général est désactivée. Les stores / volets roulants peuvent se déplacer en dehors des limites de la zone de déplacement et dans toutes les fenêtres ouvertes. (Calibrage).
  • Après un téléchargement ou un rétablissement de la tension du bus, la limitation de la zone de déplacement peut être désactivée parce qu’aucun télégramme d’activation n’a été reçu.
  • Pour cette raison, prenez en considération l’endroit où le déplacement de référence doit être réalisé : le déplacement de référence après l’initialisation est généralement réalisé vers la position finale supérieure. Un déplacement de référence vers la position finale inférieure n’est réalisé que si le paramètre Position de référence est réglé sur en bas.
  • Les fonctions ayant une priorité supérieure, telles que la fonction de sécurité ou la fonction d’alarme, peuvent également commander des stores / volets roulants en dehors de la limitation de la zone de déplacement.

Limites de la zone de déplacement

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?