DOCA0189ZH–05

控制电压诊断

为 A1-A2 上的控制模块供电的控制电压处于受监控状态。如果检测到欠压或过压,请参见 故障排除

欠压

如果为 A1-A2 上的控制模块供电的控制电压低于 Ucmin 的 80%,则诊断 LED 会以相同的时间间隔反复闪烁 2 次。

Ucmin 是控制模块额定控制电压范围 (Uc) 的最小值。

例如:对于 Uc = 48-130 Vac/Vdc 的控制模块,Ucmin = 48 Vac/Vdc。

过压

如果为 A1-A2 上的控制模块供电的控制电压高于 Ucmax 的 110%,则诊断 LED 会以相同的时间间隔反复闪烁 3 次。

Ucmax 是控制模块额定控制电压范围 (Uc) 的最大值。

例如:对于 Uc = 48-130 Vac/Vdc 的控制模块,Ucmax = 130 Vac/Vdc。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.