DOCA0189ZH–05

控制模块更换

  1. 从盒中取出新控制模块以进行更换。
  2. 在接触器上插入控制模块。
  3. 用螺丝刀推动将控制模块固定在接触器上的螺钉。
  4. 将螺钉顺时针旋转 90°,锁定控制模块。
  5. 将翻盖装回到控制模块上。
  6. 重新装回控制端子块。
  7. 以适当的扭矩拧紧控制端子块。
  8. 重新装回辅助触点模块。
  9. 在高级控制模块上,将 PLC 输入开关设置到与已拆除的控制模块相同的位置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?